19.02.2025 06:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo Michael, eine Aktivierung der Lizenz ist nicht notwendig. Die Übertragung vom USB-Stick oder aus dem Internet auf die Festplatte mit dem Automation License Manager ist alles, was getan werden muss. In manchen Fällen ist eine laufende Trial-Lizenz hinderlich, eine Löschung gemäß FAQ hilft dann weiter. Die eingeschränkte Funktionalität kann aber auch daran liegen, dass ein Laden vom Bediengerät im TIA Portal technisch nicht möglich ist. Viele Grüße |
19.02.2025 07:54 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 22710 Bewertung:
|
Laden aus einem HMI Panel ist nicht möglich! dafür brauchst du das Originalprojekt. |
Folgen Sie uns auf