12.12.2023 11:28 | |
Beigetreten: 16.11.2015 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Auslesen der Seriennummern im PN-Netzwerk mit PRONETA (Basic) realisierbar. Ermöglicht Netzwerk-Scan und Auslesen von Teilnehmer, inkl. Seriennummern. Ich persönlich habe die Seriennummern noch nicht ausgelesen mit dem Tool, jedoch ist im Handbuch unter Kapitel 4.5 "Netzwerk-Inventarliste erstellen" auch Seriennummer aufgelistet. Aktuell werden hierbei nur die Kopfmodule (direkten Netzwerkteilnehmer) genannt. Ein Browsen auf die Module ist im Tool möglich --> Sichtung Seriennummer. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67460624 |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/12/2023 11:29:21Link optimiert |
|
Folgen Sie uns auf