08.06.2021 09:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Hallo SIOS-Forum Community, es kommt schon mal die Frage wie ein Adressraum zusammengefasst werden kann? Hierzu spricht man dann von „Adressen packen“. Eine Anwendung könnte z.B. sein das für eine Steuerung 2 Karten mit 4 DO eingesetzt werden, an Stelle einer 8 DO Karte, da sonst der max. Ausgangsstrom der Karte überschritten würde. Anforderung ist, das hierbei bei beiden DO-Karten die gleichen Ausgangsadressen belegt werden sollen. Dieses Merkmal „Adressen packen“ geht tatsächlich nur mit ET200S Baugruppen und dort auch nicht in allen Fällen. Informationen hierzu in folgenden FAQ´s : Wie kann ich den Adressraum der ET 200S zusammenfassen (Adressen packen)? Eine Rolle spielt dies nur im Zusammenhang mit SIMATIC S7 Classic CPUèn, die über ein begrenztes Prozessabbild verfügten. Bei den SIMATIC S7-1500 spielt das keine Rolle weil erstens der Adressbereich riesengroß ist und zweitens komplett im Prozessabbild liegt. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf