29.01.2015 14:09 | |
Beigetreten: 27.01.2015 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 53 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ebenfalls ein sehr ähnliches Probleme beim FW-Update von PAC 3200. Die Version soll von V2.3.0 auf V2.3.5 hochgerüstet werden. Die Geräte sind über das Netzwerk erreichbar und die Kommunikation funktioniert zu Beginn problemlos. Beim Anstoßen des FW-Updates "hängt" sich das PAC 3200 auf und das Display ist leer (nur noch Hintergrundbeleuchtung). Der Ladebalken bleibt direkt bei 5% stehen und nach kurzer Zeit kommt die Fehlermeldung, dass die Kommunikation fehlgeschlagen ist. Danach kann kein FW-Update oder Konfig Upload mehr durchgeführt werden. Durchein "Reset", mittels"Spannungs Aus" fährt das PAC wieder hoch und ist dann auch wieder erreichbar. Das Update wurde sowohl über einen Switch, sowie direkt über ein Netzwerkkabel versucht. Es sind insgesammt 10 Geräte die alle das gleiche Verhalten zeigen. Daten: powerconfig V3.3 PAC 3200 (7KM2112-0BA00-3AA0) Firmware V2.3.0 -> V2.3.5 Bootloader V1.0.2 (2x V1.0.0) Gibt es zur Problembehebung Vorschläge oder sogar schon eine Lösung? Gruß Bachgeist ---------------- Neue Überschrift nach splitten vonPAC 3200: Firmwareupdate schief gelaufen. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.01.2015 16:01Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.01.2015 16:00Gesplittet |
|
30.03.2015 10:57 | |
Beigetreten: 16.02.2015 Letzter Bes: 27.06.2017 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben, auf was alles geachtet werden soll, wenn ein Firmwareupdate durchgeführt wird. DateianhangUpdating_PAC_devices.pdf (612 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.06.2021 12:58 | |
Beigetreten: 19.05.2008 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 21 Bewertung:
|
@AutoGen_3641349 PAC3200T hat nur MODBUS TCP Schnittstelle. Du kannst dieses Gerät in TIA als Modbus Gerät anlegen und mit Modbus-Bausteine auslesen. |
Zuletzt bearbeitet von: Cadu am: 06/22/2021 13:00:11 |
|
Folgen Sie uns auf