05.04.2022 15:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Die Internet-Plattform Online Software Delivery (OSD) bietet die Möglichkeit schnell und sicher Automatisierungssoftware herunterzuladen, oder Verträge zu verwalten. Anhand eines Beispiels möchten wir aufzeigen, wie die Handhabung von bestellten Lizenzen mit der Bestellmenge > 1 ist. Screenshot aus OSD: Dies bestellte Position mit der angegebenen Bestellmenge kann nur komplett heruntergeladen werden und in diesem Zuge kommen vereinzelt Fragen auf:
Hierzu geben wir gerne entsprechende Lösungswege an: Wenn mehrerer Lizenzen auf einer Position gelistet sind, können diese nur gemeinsam heruntergeladen werden. Um diese getrennt herunterladen zu können, müssen diese als unterschiedliche Positionen aufgeführt werden. Um eine Floating Lizenz nachträglich zu transferieren, gibt es drei Möglichkeiten: 1. Sie transferieren die Lizenz mit einem Datenträger (z.B. USB-Stick) auf einen anderen PC 2. Sie transferieren die Lizenz über einen Lizenz-Server. 3. Sie transferieren die Lizenz über den offline Transfer im ALM Es ist wichtig, dass der Downloadlink für OSD innerhalb von 4 Wochen abgerufen wird. Sie bekommen in der Zeit drei Erinnerungs-E-Mails. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf