12.05.2022 11:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Zero Trust, oder zu Deutsch auch „Null Vertrauen“ ist zuerst einmal kein einzelnes Produkt. Zero Trust ist ein Modell für den Zugriff der Anwender auf ihren Bestand. Generell könnte man sagen, dass Zero Trust ein IT-Sicherheitskonzept ist. Die beste Art des Vertrauens ist Zero Trust: „Vertraue niemandem, verifiziere jeden“ Bei diesem Prinzip wird keinem Akteur, der auf Bestände zugreifen möchte, vertraut. Jeder einzelne Zugriff erfordert eine Authentifizierung. Voraussetzung dafür sind (stets aktuelle) explizite Richtlinien. Diese definieren, welche authentifizierte Nutzer, Dienste, Geräte und Anwendungen miteinander interagieren dürfen. Ein Produkt aus dem Hause Siemens, welches Zero Trust ermöglicht, ist SCALANCE LPE, ein aus IT-Netzwerken bekanntes Sicherheitskonzept. SCALANCE LPE mit Zero Trust kombiniert drei Ziele, die sich zum ersten Mal gegenseitig ergänzen:
Weitere Informationen erhalten Sie unter dem Sicherheitsfaktor Netzwerk Des Weiteren steht im SIOS ein Anwendungsbeispiel zur Verfügung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf