13.07.2021 14:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es erreichen uns schon mal Fragen bezüglich der Kommunikation mittels einer FDL-Verbindung. Ein Beispiel könnte sein, das eine S7-300 mit einem CP342-5 im Einsatz ist und dabei eine FDL-Verbindung projektiert war. Nun soll die S7-300 durch eine S7-1500 abgelöst werden. Generell bietet die Steuerungen S7-1500 mit dem Zusatz des CP1542-5 die Möglichkeit der Kommunikation via FDL (Fieldbus Data Link). Jedoch wird die Kommunikation über das FDL-Protokoll in der Praxis bei S7-1500 ganz selten eingesetzt. Es existieren auch keine Anwendungsbeispiele für die S7-1500 zu diesem Thema. Unsere Empfehlung bezieht sich darauf die Kommunikation über andere Protokolle wie zum Beispiel TCP/IP oder UDP zu realisieren. Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das FDL-Protokoll? Weitere Informationen zu FDL sind im Handbuch SIMATIC NET: S7-1500 - PROFIBUS CP 1542-5 vorhanden. Und auch im Kap: 6.6 im S7-1500 Handbuch-Kommunikation Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/14/2021 08:44:21 |
|
13.06.2022 10:43 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 4027 Bewertung: (603) |
Hi, meiner Meinung nach benötigt man für die FDL Verbindung den CM1542-5. Das steht auch so im Handbuch. Kommunikation über FDL einrichten Grüße, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf