09.03.2023 14:49 | |
Beigetreten: 23.01.2020 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 31 Bewertung: (7) |
Hallo Marvin, ich würde dir empfehlen den SINA_POS Baustein mit Telegramm 111 zu verwenden. Dieser ist sehr gut in SIOS ID 109736845 beschrieben. Dieser Baustein arbeitet mit der im S120 neutral eingestellten LU (Length Unit) Einheit. Auch das wird gut in der Beschreibung erklärt. Auch ein HMI ist in dem Beispiel für einen ähnlichen Anwendungsfall wie du ihn beschreibst schon vorbereitet. Wenn du diesen Baustein verwendest, musst du dich nicht mehr um die Prozentwerte im PROFIDRIVE Telegramm kümmern. Nur die Umrechnung für den Anwender am HMI in eine vernünftige Einheit ist noch notwendig. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Brachiosaurus am: 03/09/2023 14:49:48Deleted Name |
|
Folgen Sie uns auf