21.03.2023 09:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Wie kann man von der S7-1500 Daten mit anderen Systemen, die ethernet-basiert arbeiten, austauschen? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die in folgenden Beiträgen im SIOS näher beschrieben sind. Hinweis: Die Nutzung von S7-Kommunikation und Profinet-IO Kommunikation werden hier nicht behandelt. FTP: TCP-Sockets: REST-API nutzen: Hantierung von Daten als unstrukturierte Byteströme: OPC-UA: Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/21/2023 13:04:16Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf