17.04.2023 11:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
In WinCC Unified gibt es zwei unabhängige Skriptkontexte in jedem Bild:
Beide Skriptkontexte eines Prozessbilds referenzieren die gleichen globalen Module. Jeder Kontext bekommt aber seine eigene Kopie der dort definierten Variablen. In der Praxis bedeutet das, dass in einen Kontext gesetzte Variablen, im anderen Kontext nicht geändert werden. Auch in der Globalen Definition abgelegte Variablen und Funktionen sind nur im jeweiligen Skriptkontext verfügbar sind. Weitere Informationen dazu finden Sie in Tipps und Tricks zur Skripterstellung, aktuell auf S. 11. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf