19.09.2023 20:52 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Die werte werden deshalb negativ weil der Pac an einem Trafo sitzt wo eine Pv Anlage und ein BHKW einspeist. |
20.09.2023 07:41 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Also folgendes vor Ort: Wir haben in einen Betrieb 2 Trafos mit jeweils 1 Pac2200. Die Pv Anlage und das BHKW die vor Ort angeschlossen ist geht auf Trafo 1. Da die PV Anlage und das BHKW an Trafo 1 angeschlossen sind geht die Leistung ins Negative und der Überschuss soll in Trafo 2 weiter gehen. Da die Pv Anlage so viel produziert würde sie wieder ins netzt als Überschuss einspeisen das ist aber von den Netzbetreiber nicht gewollt. Da der Energie Meter von der PV Anlage die Leistung von Trafo 1 und 2 nicht beide erfassen kann sondern immer nur einen Leistungswert müsste ich die 2 Pac2200 ob negativ oder positiv Leistung verrechnen und als gesamte Leistung der 2 Trafos wieder ausgeben wo sich der Energiemeter diese bezieht. Die Pfeilrichtungen auf der Skizze ist die die richtig in der die Leistung geht. Dateianhangios-PeU3MI6hh64jFnOk.pdf (142 Downloads) |
Folgen Sie uns auf