(2)| 05.06.2009 16:33 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo, was genau brauchst du denn an Daten über diese Micromaster? Gruß Manfred |
| 05.06.2009 16:39 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Daten zum MM 420: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24523400 Handbuch downloaden und dann schau mal auf die Seite 183. Daten zum MM 440: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24294529 Handbuch downloaden und dann schau mal auf die Seite 261. Das sollte eigentlich an Daten reichen. Mehr kannst du über die Micromaster nicht finden. Ein Tipp für die nächste Suche...schau einfach in dem Siemens Portal nach. Gib als Suchbegriff dein Produkt ein und wähle dann die Lasche Handbücher an, dort werden dir alles Betriebsanleitungen zum MM angezeigt. FAQund Beispielprojekte (o.ä.)findest du auch auf der Seite. Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf