06.10.2023 11:17 | |
Beigetreten: 31.10.2022 Letzter Bes: 10.10.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Leider konnte ich dies beim ersten Beitrag nicht mehr hinzufügen, deshalb hier angehängt noch das aktuelle Programm, bei welchem die Zylinder einzeln Aus- und Einfahren (mit Counter). Sobald ich versuche, das Programm zu ergänzen funktioniert es nicht mehr wie geplant. Viele Grüße DateianhangLogo_Projekt_Zylindertest.zip (213 Downloads) |
06.10.2023 15:41 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Hallo Gnomlin, einfacher wäre es die Ablaufsteuerung mittels eins durchlaufenden Zählers umzusetzen. Die einzelnen Schritte kannst Du dann den einzelnen Ausgängen zuweisen (siehe Beispiel). Eines habe ich bei der 1. Modifikation nicht bedacht, daß durch die Dauerbelegund der Endschalter B005 nicht mehr gestartet wird. Daher müssen die Eingange der Endlagen mit dem aktiven Ausgang verknüpft werden. Allerdings muß dann bei den Ansteuerungen von zwei Kolben diese Abfrage noch zusätzlich verknüpft werden. Ausgehend von der Überlegung, daß die Kolben die gleiche Umlaufzeit aufweisen, habe ich mich für eine Vorrang-Verknüpfung entschieden. Die angepasste Schaltung füge ich hier bei. Gruß Ella_68 DateianhangProjekt_Robert2 mod2.zip (160 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 10/08/2023 09:01:06Neue Version beigefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
08.10.2023 14:23 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, Gnomlin Hallo, Ella_68 Ella_68 hat ja schon ein Beispiel geliefert. Mir ist jedoch aufgefallen, dass Gnomlin in seinem Projekt Verharr-Zeiten der Zylinder in deren Endlagen vorgesehen hat. Das habe ich berücksichtigt. Deshalb sind in jedem Schritt Zeiten eingebaut. Werden die Zeiten nicht benötigt, können ja die Zeitwerte auf Null gesetzt werden. Das hat den Vorteil, dass man bei sie bedarf jederzeit wieder aktivieren kann. Im Betriebsartenteil sind folgende Elemente: Ein Umschalter, Einzelschritt ohne Bedingung – Automatik – Einzelschritt mit Bedingung. Eine Drucktaste (Schließer), Start bei Automatik / Start Einzelschritte Eine Drucktaste (Öffner), Aus nach Zyklusende. Eine Drucktaste (Öffner), sofort Aus. Das Programm „Schrittkette Testeinrichtung_V1“ ist zu verwenden. Wenn am Endpunkt des Zylinderweges der Druck weiter anstehen darf / muss. Das Programm „Schrittkette Testeinrichtung_V2“ ist zu verwenden. Wenn am Endpunkt des Zylinderweges der Druck nicht weiter anstehen darf. Gruß, Quirin DateianhangSchrittketten Testeinrichtung.zip (192 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf