15.11.2023 20:08 | |
Beigetreten: 31.10.2021 Letzter Bes: 29.12.2024 Beiträge: 14 Bewertung:
|
So, heute habe ich mich an einer Zufallssteuerung von 4 Ausgängen gewagt. Auch hier meine Bitte, einmal drüberschauen ob ihr irgendwo Probleme seht. Was soll Passieren Schalter wird durch eine Zeitschalltuhr ersetzt, um die Betriebszeit von bis zu setzen. Es sollen 4 Sonnenplätze unterschiedlich angesteuert werden. Es soll pro Lampe eine Mindestbetriebszeit geben. Ich denke es sollte so klappen, muss nur noch die Zeiten anpassen. Grüße Ben ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangZufall 4 Ausgänge.zip (120 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/16/2023 08:28:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.11.2023 08:29 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Zufallssteuerung für 4 Ausgänge wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Projekte veröffentlicht. Gruß, |
Folgen Sie uns auf