28.02.2024 12:49 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 4027 Bewertung: (603) |
Hi, wenn das übertragen mit Deinem Kabel nicht funktioniert, dann kanns tDu das Projekt auch über ein Speichermedium in das KTP700 laden, das funktioniert bei Basic Panls ab der 2. Generation. Eine Beschreibung findest Du hier: Wie können Sie mit dem TIA Portal Ihr Projekt über ein Speichermedium (z.B. USB-Stick) auf Ihr Bediengerät übertragen?Gruß, Towome |
|
|
29.02.2024 08:19 | |
Beigetreten: 12.09.2023 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Die Geräteversion ist V17.0.0.0 , kann aber nicht höher auswählen. |
Folgen Sie uns auf