02.04.2024 05:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33944 Bewertung: (4218) |
Kannst du das Programm als ZIP-Datei hochladen? |
02.04.2024 06:20 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Du meinst so?
Dateianhangversuch 02.04.zip (88 Downloads) |
02.04.2024 06:33 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Also muss ich mir eine neuere LSC Version holen, damit ich es Öffnen kann? |
02.04.2024 06:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33944 Bewertung: (4218) |
Nicht unbedingt. Du kannst dir auch das kostenlose Upgrade auf LSC 8.4 downloaden. Download und Installationshinweise für LOGO! Soft Comfort Upgrade V8.4 |
02.04.2024 07:39 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Danke |
Folgen Sie uns auf