31.05.2024 19:57 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 51 Bewertung: (3) |
Liebe User des LOGO! Forums – mein Thema ist: Modbus TCP-IP zu Modbus RTU (RS485) Serial Device Server mit Logo! verbinden Ich gebe euch hier eine Anleitung wie man eine LOGO! als Client an einen solchem Bus implementiert. Das Thema Drahtbruch oder Kurzschluss am Fühler muss im Programm bearbeitet werden. Das dürfte vielen interessierten Usern die Angst vor dem Thema RTU & RS485 nehmen. Viel Spaß und gutes Gelingen! Xetni DateianhangBeispiel_Modbus für Forum TCP-IP zu RS485_PT100_DS18B20.zip (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf