11.06.2024 14:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 1392 Bewertung: (132)
|
Die folgenden Schritte beim CPU-Tausch einer S7-1500 sind nur eine Empfehlung und ohne Gewähr, weil die Herangehensweise im Einzelfall variieren kann: 1. Kopie des aktuellen Projekts als Backup erstellen. 2. Die Anlage auf eine definierte Position fahren. 3. Mit dem TIA Portal V15.1 auf die CPU1516F-3 PN/DP online gehen. 4. Rechte Maustaste auf den Programmordner und eine Momentanaufnahme der Aktualwerte machen. Diese Momentanwerte werden mit dem Projekt abgespeichert. 5. Den Zeitstempel der Momentanwerte im globalen DB (TO) überprüfen und gegebenenfalls als zusätzlicher Sicherheitsschritt die wichtigsten Variablen-Werte (F-Signaturen, Absolutwertgeberwerte, ...) auf Papier schreiben oder Screenshot erstellen. 6. Die CPU1516F ..-3FN01-.. V2.6 auf die CPU1517F ..-3FP00-.. V2.6 über die rechte Maustaste in der HW-Konfiguration tauschen. 7. Offline gehen und die reale CPU1516F in Stop versetzen, wenn die Anlage im definierten, sicheren Zustand ist. 8. Spannungsversorgung der CPU1516F ausschalten und die SIMATIC Memory Card (SMC = Ladespeicher der CPU) ziehen. 9. Mit dem Windows Explorer am PC folgende zwei „nicht versteckte Dateien“ auf der SMC löschen:
10. Die SMC in die neue CPU1517F ..-3FP00-.. V2.6 im spannungslosen Zustand stecken. 11. Die neue CPU unter Beachtung der 5 Sicherheitsregeln mechanisch einbauen und unter Spannung setzten. 12. Das Programm übersetzen und im Stop-Zustand laden oder wenn die SMC noch im PC steckt, dann kann die SMC direkt im PC geladen werden in dem man mit D&D in der Projektnavigation von oben den PLC-Ordner nach ganz unten auf den Unterordner des Card-Readers zieht. Sicherheitshinweis: Da hier nach dem HW-Tausch die HW-Konfiguration übersetzt werden muss, wird das Sicherheitsprogramm mitübersetzt. Achtung! Hier sollte die F-Signatur vor und nach dem Übersetzungsvorgang verglichen werden. Eine Änderung der F-Signatur führt zu einer Neubeurteilung und ggf. zu einer Änderungsabnahme des Projektes! 13. Nach dem die CPU im Stop-Zustand geladen worden ist, sollten die wichtigsten Aktualwerte (Beobachungswerte) wie Absolutwertgeberwerte online überprüft werden. Dabei den Editor des entsprechenden globalen DBs (TOs) öffnen und die Brille aufsetzen. Damit können einzelne vorhin gespeicherten Momentanwerte als Einstellwerte im DB-Editor in die Startwerte, über die Pfeile mit Punkten oben im Editor, übertragen werden. Oder offline über die Tastatur händisch vom Papier oder händisch aus der Momentanaufnahmespalte direkt in die Startwertspalte eingetippt werden. Wenn wir die Startwerte offline im DB-Editor im TIA Portal eingetragen haben, dann muss die CPU im Stop-Zustand nochmal neu geladen werden! 14. Für Safety im Antrieb sollte man im Safety-Inbetriebnahmemodus online gehen und wieder offline gehen und anschließend über die Schaltfläche speichern. Damit werden die Safety-Werte ins TIA Portal reingeholt. 15. Nun kann die CPU in RUN versetzt werden. Dabei werden die Startwerte in die Aktualwerte vom CPU‑Betriebssystem übertragen. Weitere Informationen: Forumsbeitrag Gibt es eine Möglichkeit bei der Migration von Step 7 Classic nach Step 7 TIA Portal die Aktualwerte der Datenbausteine in die Startwerte zu übertragen? FAQ Wie können Sie remanente Aktualwerte von DBs der S7-1200/S7-1500 beim Hochrüsten von STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1 sichern und in V14 wieder herstellen? Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf