01.07.2024 05:01 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 765 Bewertung: (30) |
Servus, 1. Deine betroffenen LOGO! vom Netzwerk abstecken und dann einen Ping auf die gewünschte IP der LOGO! machen. Bekommst du eine Antwort hast du ein Gerät im Netz das die gewünschte IP schon hat. 2. Steck deinen Laptop direkt an der betroffenen LOGO! an und versuch die LOGO! zu finden. Klappt das musst du in deinem Netzwerk suchen, welcher TN das verursacht. 3. Mach das Update auf die Version LOGO! Soft Comfort V8.4. Bei der Version wurde das auffinden verbessert. Viel Glück |
Folgen Sie uns auf