29.11.2021 21:47 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 3043 Bewertung:
|
Hallo Thomas, wenn das SENTRON PAC3220 ohne Erweiterungsmodul eingebunden werden soll, dann erfolgt die Kommunikation über MODBUS TCP. Dafür ist keine Projektierung der Hardware im TIA Portal erforderlich. In diesem Fall stört es also nicht, dass das SENTRON PAC3220 nicht im Hardwarekatalog zu finden ist. Soll die Einbindung über PROFINET und das Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET V3 (7KM3220-0BA01-1DA0) erfolgen, so ist bei einer TIA Portal Version < V16 die Installation der GSDML-Datei erforderlich. Diese findet sich im Support unter Beitrags-ID:109772403. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf