04.07.2024 16:06 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (35) |
Hier ein Beispiel zum kennenlernen des Unterschieds zwischen einer Regelung in zwei Richtungen, und einer Regelung in eine Richtung.
DateianhangX.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.07.2024 15:03 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 351 Bewertung: (35) |
Hallo, strobel_, Im Anhang findest du ein Programm das deine Aufgabe lösen könnte. Darin wird ein einstellbarer Messumformer verwendet. Die Einstellung ist 0-50°C. Hier der Link dazu: https://www.sensorshop24.de/norm-bzw-hutschienen-messumformer-fuer-pt1000-und-pt100-0-10v-4-20ma Es wird mit zwei Reglern gearbeitet, dass eine separate Anpassung der Lüfter- und Ventilregelung möglich ist. DateianhangY.zip (41 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf