09.07.2024 08:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Wie viele Methodenparameter können max. übergeben werden? Es können maximal 20 Ein- und Ausgabeparameter deklariert werden. Eine Struktur oder ein Array wird hierbei als nur ein Parameter interpretiert. Weitere Informationen: OPC UA-Methoden für den SIMATIC S7-1500 OPC UA-Server OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/09/2024 08:22:52Link angepasst |
|
Folgen Sie uns auf