17.01.2022 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Zur Reduzierung des Umbauaufwands in bestehenden Anlagen werden verschiedene Adapter angeboten. Weitere Informationen finden Sie im verlinkten Dokument auf Seite 29 im PDF. Informationen zur Migration wurden unter dem folgenden Link zusammengefasst. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 09/02/2024 05:58:05Anpassung der Links. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.09.2024 05:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Hallo Ich habe den Link zum Peripherieadapter angepasst. Eine direkte Tabelle mit den unterschiedlichen Belegungen findet sich leider nicht in der Peripherieadapterübersicht. Die Belegung der Module ist allerdings in den Modulhandbüchern erwähnt. Hierfür können die Handbücher von den S7-300 Modulen und S7-1500 Module über unser SiePortal heruntergeladen werden. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf