09.12.2024 13:48 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 867 Bewertung:
|
Dann wohl doch die "Harry Potter-Schaltung"? |
11.12.2024 14:27 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Ich habe Harry Potter gespielt, eventuell ist es ja das was du suchst. Gruß, Quirin DateianhangHarry Potter Schaltung.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
12.12.2024 14:14 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, Ella_68 Der Betreiber wünscht an Standort 1, ausdrücklich nur einen Taster. Ich biete eine Möglichkeit das genau so zu machen. Es liegt nun im Ermessen des Betreibers ob er das so akzeptiert, oder ob er vielleicht doch zwei Tastern den Vorzug gibt. Gruß, Quirin ....... dazu noch zwei weitere Möglichkeiten DateianhangHarry Potter Version 3 und 4.zip (74 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 12/13/2024 12:58:29Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 12/13/2024 18:32:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf