23.08.2025 08:03 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Ja, Quirin stellt leider sehr oft nur eine geschützte Version seiner UDFs zur Verfügung. Mit (min.) 2 LOGO!s im Netzwerk kann man dafür relativ einfach die RTC-VMs der anderen LOGO! auslesen. Mit nur einer LOGO! ist das leider etwas aufwendiger und lässt sich z.B. über ein Rudel Wochenschaltuhren lösen: DateianhangTagesstunde 0-23.zip (8 Downloads) |
Folgen Sie uns auf