17.07.2009 17:31 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hat funktioniert!! :) Habe jetzt zumindest mal den Tippbetrieb zum laufen gebracht. Nun muss ich mich mal etwas einlesen, wie das mit dem Basic Positioner funktioniert. Ich hoffe das ist auch über diesen Baustein möglich. Nochmals vielen Dank. Ist eine echt super Anleitung und zudem sind da gleich die benötigten FBs dabei. Ohne dies hat man keine Chance als Anfänger, schade habe ich diese Anleitung nicht schon früher gefunden. Für alle die ähnliche Startschwierigkeiten mit SINAMICS und CPU haben hier noch der Link zu der Anleitung (mit Programm), welche mir weitergeholfen hat. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/25166781/Toolbox_S120_V13_HF1.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=33960025 |
Zuletzt bearbeitet von: Martin00 am: 17.07.2009 17:33 |
|
Folgen Sie uns auf