13.04.2010 05:42 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 22410 Bewertung: (3017)
|
Hallo, die fehlenden Freigaben kommen vermutlich durch den Fehler F07901. Hast mal die Parameter kontrolliert die in der Hilfe zu deisem Alarm genannt werden, ob die korrekt eingestellt wurden? ( Was für einen Motor verwendest du genau? Für mich schaut es so aus als wenn da was an der Konfiguration nicht stimmt. Im Inbetriebnahmehandbuch gibt es im Kapitel 2.13 eine Anleitung wie ein Linearmotor zu projektieren ist, vielleicht hilft das weiter. Link zum Handbuch: Inbetriebnahmehandbuch Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf