(3)| 20.08.2009 09:44 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo Robster, das hört sich alles ganz nett an und sieht auch gut aus. Ich habe noch einen kleinen Hinweis: Ich habe jetzt noch nicht geschaut, welche Fehler- und Warnmeldungen du von dem Frequenzumrichter mit anzeigen lässt. Jedoch arbeite ich schon längeran dem Thema WinCC flexible RT oder Panels zum auslesen von Fehler- und Warnmeldungen eines Frequenzumrichters zu verwenden. Hier gibt es von der HMI- Seite aus eine echt klasse Beschreibung. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29522676 Im Beispiel ist zwar eine Direktverbindung von HMI zu FU beschrieben, aber das wichtige sind die Bibliotheken. Die könnte man ja umwandeln und in Step7 Basic V 10.5 in dieses Beispiel integrieren. Somit hat man noch eine super Auswertung der Fehler und Warnungen vom FU. Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 12.05.2010 10:40 | |
|
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 11.11.2025 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Datenkommunikation über Modbus/TCP mit S7-1200 (CE-X22) |
Folgen Sie uns auf