Industry Online Support
Technical Forum
04.01.2007 13:30 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (78) |
Hi, wenn Du einen Schieber damit meinst, dann kannst dies mit WinCC flexible oder ProTool darstellen. Bye |
04.01.2007 14:13 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Salü Nein, kein Schreiber sonderen eher einen Virtuellen ReglerSo das man neben Soll/Ist Wert (inkl. Alarmwerte/Grenzwerte) auch die Stellgrösse darstellen kann. Des weiteren sollte man auch zwischen Automatik und Handmodus wechseln können. In etwa so wie hier http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT296.nsf/VerityDisplay/FEB711997AEA6456C1256B90005EE196/$File/d_30_72_3144_0_-_de_CECLC__CECLCD__CECLCM_-_Automatisierungsklasse_Regler.pdf nur das die Balken horizonal angeordent würden. Danke Romeo |
17.01.2007 16:40 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, Du könntest bei WinCC flexible Bildbausteine verwenden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23426415 Handbücher: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18660846 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18656980 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18796010 nemo |
Folgen Sie uns auf