28.02.2012 12:57 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 378 Bewertung:
|
Hallo, wie kann man am einfachsten mehrere Analogwerte von WinCC zurück in die Teleperm schreiben? Gibt es bei der Teleperm auch so eine Art Datenbaustein der in WinCC Bedien-/Beobachtbar und den man von WinCC aus beschreiben kann? Alexandra |
28.02.2012 14:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Alexandra, wirhaben dafür den "ANZE"-Baustein oder einen "EA"-Baustein. Wenn diese in TM und in der OS angelegt sind, kannst du Werte hin und her schicken... |
29.02.2012 14:10 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 378 Bewertung:
|
Hallo Gofi, ich habe zum Testen mal ein AE-Baustein in der TM angelegt und wollte an sich auch den ANZE-Baustein einbauen, aber den gibt es nicht. Kann es sein das es ein selbst programmierter Baustein ist? Alexandra |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf