Industry Online Support
Technical Forum
11.07.2012 15:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, habe 2 Steuerungen mit einer 1212C mit der Firmware V2.2.0 das ganze läuft mit einem KTP600 Basic. Das Problem mit dem Fehler "unbekannter Steuerungstyp" tritt auf wenn ich auf dem TP die Zeit einstellen will. Nachdem ich schon zu dem Thema gesucht habe, habe ich das Update 2 runtergeladen und das Betriebssystem auf die neue Version upgedatet (aus diesem Thread: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/63428) Der Fehler tritt aber immer noch auf, jetzt meine Frage: Muss die CPU auch noch geupdatet werden - Stichwort: SD-Karte? Vielen Dank im Voraus |
12.07.2012 11:28 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Is ja komisch! und dieseSystemmeldung tritt auf dem HMI nur auf wennde die Zeit stellen willst!? Machste Zeitsynchronisation und haste mal versucht, ob das beidiesem Projekt auch auftritt? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39182145 |
Zuletzt bearbeitet von: FreakOnALeash am: 12.07.2012 11:28 |
|
Folgen Sie uns auf