(1)| 29.11.2012 22:29 | |
|
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hi all, kann man für die Erfassung des Stromverbrauchs einen digitalen Drehstromzähler mit SO-Schnittstelle direkt an H1 oder H2 anschließen? Gruß tomrey |
| 20.12.2012 15:32 | |
|
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 23.10.2025 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Ja das geht beim RVS61 am H1 und H3 Kontakt, die Signallänge und Pause ist min. 20ms. Siemens Support |
Folgen Sie uns auf