Industry Online Support
Technical Forum
25.09.2013 12:05 | |
Beigetreten: 25.09.2013 Letzter Bes: 20.09.2018 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo! Es gibt einProblem - Sifupic's an Y-Link nicht funktionieren! Details: 1. AS-412H, CP443-5Ext ist Profibus-master. 2. Buseinstellungen aus Handbuch in Beilage. GSD-Datei ist auch dabei. 3. Bei HW-Config online Diagnose von Sifupic sagt: "not available". 4. Bei Netzdiagnose von CP443-5Ext (Spetial diagnostics) CP sieht Netz und Y-Link. Nach Y-Link jeder Sifupic ist als 3 Baugruppen dargestellt: Hauptbaugruppe ist bei Diagnose unsichtbar (Meldung"Module is configured but not plugged in/removed"), Eingabebaugruppe (Meldung: "Module is Ok") und Ausgabebaugruppe (Meldung: "Module is Ok"). Dabei ist unmoeglich die Daten von angegebenen Adressen empfangen. Wenn selbe Sifupic's an belibige Netz direkt an CP anschlissen, gleich parametrieren, sind die Daten erreichbar. Was tun? Bitte um die Hilfe. DateianhangC:\Documents and Settings\dok0053m\Desktop\Profibus.zip (294 Downloads) |
25.09.2013 12:51 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung: (135) |
Thema geschlossen, da die Frage bereits in folgendem Thema veröffentlicht wurde SIFUPIC an 417F/H Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf