(0)| 20.09.2007 15:35 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo Michael, hab das mal gechecked. Auch mit dem Assistenten enthält die Tabelle (im DB1 Register für PID) die Werte 0. Die Skalierung findet also im PIDx_Init oder im PID_exe statt. Ich denke wenn dein KD was ähnliches nicht selbst von Hand programmiert hat, dann wird der PID nicht laufen. Häng dir mal was an, was mit dem Assistenten schon skaliert ist. Kannst ja mal checken. Gruss Helmut DateianhangPID Test.zip (248 Downloads) |
Folgen Sie uns auf