18.10.2007 06:23 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 22410 Bewertung: (3017)
|
Hallo, an einer CU320 kannst du alle DRIVE-CLiQ Baugruppen der Familie S120 betreiben. Das sind LineModule, MotorModules, SMCs, SMIs,TM31,TM41,TM15,TM17 etc. Dokumentation findest du hier: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=ll&objaction=csbrowse&objid=21901735&subtype=133300&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard Warum einen virtuellen Master aufbereiten? Die Werte der Masterachse werden ja schon auf der CPU-Ebene zum GleichlaufSlave verschaltet und nicht auf Ebene des Antriebs, warum also den Wert über ein TM41 aufbereiten? Desweiteren wäre es dann ja kein virtueller Master mehr da ja der HW Bezug dann da ist. Wenn Du einen Antrieb mittels CUA31 an einer CU320 betreiben willst dann muss das PM340 sein (AC/AC Drive). Die CUA31 dient ja lediglich als DRIVE-CLiQ Anschaltbaugruppe für das PM340. Wenn wirklich nur ein Antrieb benötigt wird und dieser ein AC/AC Gerät sein muss dann solltest du vielleicht besser die CU310 einsetzen als die Kombination aus CU320/CUA31. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf