(0)| 23.10.2007 15:40 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
... das mit den 220V ist mir schon klar, ich möchte aber den Motor bis Umax ca. 380V im Dreieck (f=98 Hz) betreiben ... |
| 30.10.2007 08:24 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo ReterK, MMV150/2 ist ein für den US-Markt entwickeltes Gerät und solltenormalerweisean einem 3phasigen /220V Netz betrieben werden. Alle ein- und dreiphasigen 230 V MICROMASTER Vector (außer MMV400/2) sind aber auch für 208 V-Betrieb geeignet.
|
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 30.10.2007 08:26 |
|
Folgen Sie uns auf