01.10.2014 12:02 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 22410 Bewertung: (3017) |
Hallo, eventuell mal mit dem Treiber hier probieren, wenn nicht schon gemacht. Gruß Christoph |
01.10.2014 13:45 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ja, den hab ich gecheckt.. |
01.10.2014 13:48 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Treiber sind aktuell.. Ja, mit Win_7 geht es... Ist komisch, weil angeblich XP auch supportet wird.. |
01.10.2014 14:08 | |
Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Verwendest du WinXP Service Pack 3? |
Folgen Sie uns auf