13.05.2015 06:39 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag zusammen, weiß evt. jmd, wie man bei einem 64 Bit System die PG/PC Schnittstelle extern, also nicht mit dem SImatic Manager ändern kann ? Mit Win7 32 Bit habe ich das bis jetzt über den Registry Eintrag gelöst.... \\Sinec.... . Dies ist jedoch bei Win7 64 Bit nicht mehr vorhanden. Geht da viellleicht über die Kommandoschnittstelle etwas ?
|
13.05.2015 10:30 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Such mal deinen Eintrag in der Registry unter Wow6432Node, da werden die Daten von 32bit Progs abgelegt.: also statt: HKLM\Software\Siemens\ unter HKLM\Software\Wow6432Node\Siemens |
|
|
Folgen Sie uns auf