29.01.2006 14:34 | |
Beigetreten: 17.01.2006 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo klauserl, mich hat die aufgabe gereizt, darum habe ich einen kleinen baustein gerschrieben, den ich dir gerne im anhang mitsende. Zur Problemlösung: Ich messe die zeit zwischen zwei impulsen und rechne dann den erfassten wert auf sekunden, minuten oder stunden (kann man an meinem baustein auswählen) hoch. Versuchs mal mit dem angehängten baustein. Wichtig ist nur, dass die impulsdauer und die pausendauer länger ist, als die max. zykluszeit der cpu. Sonnst muss man es über alarmeingänge lösen und das programm vielleicht noch etwas anpassen. Versuchs mal, sonnst meldest du dich wieder! Viel spaß DateianhangImpulsza.zip (343 Downloads) |
Folgen Sie uns auf