10.04.2017 15:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich habe eine S7 Graph-Schrittkette mit mehreren Ketten. Bei einem Ereignis (setzen eines Bits) soll die Schrittkette in einen bestimmten Schritt springen, dies soll von jedem Schritt aus passieren. Man könnte von jedem Schritt eine Transition mit Sprung zu diesem Schritt machen (bei knapp 60 Schritten sehr aufwendig und unübersichtlich). Als zweite Möglichkeit hatte ich noch die Verwendung der Parameter S_SEL etc. im Blick, jedoch bezogen auf diesen Beitrag ist das wohl nicht so einfach. Kennt noch jemand eine andere Möglichkeit es zu realisieren? Gruß Max |
Folgen Sie uns auf