06.05.2012 07:12 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo Scholten Aktuell unterstützt der Webserver der S7-1200 (Stand 06.03.2012) das schreiben von Variablen mit dem «Microsoft internet Explorer9» noch nicht. Dies ist auch im Beitrag Eigene Webseiten für S7-1200 erstellen und einsetzenauf Seite 18 erklärt. Mit den portablen Versionen von Chrome, Firefox und Opera konnte ich die Variablen schreiben. Ergänzung: Mit Safari (Ipad) kann man sich nicht einmal als admin einloggen. Grüsse salu_ |
Zuletzt bearbeitet von: salu_ am: 06.05.2012 07:35 |
|
23.07.2013 13:49 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Warum kann man sich nicht als admin einloggen? Ich benutze den Webserver mit meinem Iphone zum Steuern UND Beobachten. funktioniert super. |
Zuletzt bearbeitet von: Jannes1987 am: 23.07.2013 13:51Ok ich sehe gerade das Datum des letzten Eintrags, kann natürlich sein das sich hier was geändert hat... |
|
04.05.2017 22:15 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo
ich habe ein ähnliches problem und zwar kann ich auf der Web Oberfläche alle Variblen lesen kann aber keine beschreiben, es bleibt immer der alte wert in der Variable stehen. Ich habe von Siemens ein Beispielprojekt . Was kann ich falsch gemacht haben??? vielen dank schonmal DateianhangMicrosoft Word-Dokument (neu).docx (309 Downloads) |
05.05.2017 08:29 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
Hallo Neiti, schau mal ins Handbuch der S7-1200:
SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem hoffe das hilft dir, Grüße |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf