09.06.2017 12:31 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
hat leider nichts gebracht aber ein Versuch war es Wert |
09.06.2017 18:56 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 392 Bewertung:
|
Hi, wenn ich das Handbuch richtig deute, dann gibt's weder einen Kurzschluss- noch einen Überlastschutz. Hat das Relais eine Freilaufdiode? Dann wurde der Ausgang beim ansteuern auf Minus gelegt. Ich hätte auch erwartet, dass die Ausgänge Kurzschlussfest sind. gruß rlw Dateianhangs71200_system_manual_Seite_1449_1486.pdf (242 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 10.06.2017 10:12:56 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.06.2017 11:15 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Die 1200er ist "low cost", vielleicht war der Ausgang von Anfang an defekt? Ist mir früher bei den 200er Baugruppen regelmäßig passiert. |
Folgen Sie uns auf