(0)| 14.01.2008 15:32 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo ohdoh, Nach der MLFB zu urteilen handelt es sich bei dem verwendeten Motor um einen Getriebemotor (?). Eine Geberlose Momentenregelung an einem solchen Motor zu Parametrieren ist schon „höhere Kunst“. Jedes Getriebe hat ein leichtes Spiel und dieses kann zu „Schlägen“ / Peaks in der Regelstrecke führen. Anbei einige FAQ / Applikationen die u.U. helfen. MM440: Drehmomentsteuerung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7714804 MICROMASTER 4 – Lastmomentenüberwachung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22076677 MICROMASTER 4/SINAMICS G120: Momentenregelung und Lastaufteilung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23939668 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Für einetiefergehende Beratung bitte den technischen Support kontaktieren. Tel:+49 (0) 180 5050 222 Fax:+49 (0) 180 5050 223 Mail: adsupport@siemens.com Support Request: http://www.siemens.de/automation/support-request Internet: http://www.siemens.de/automation/service&support FAQ: http://www.siemens.de/automation/csi/product |
Folgen Sie uns auf