24.08.2015 11:13 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Guten Morgen, ich nehme mal an, du meinst das 16x F-DI-Modul, 32 F-Eingänge gibt es keines. F-Module belegen immer sowohl Eingangs-, als auch Ausgangsadressen. Und davon u.U. auch mehr, als sie eigentlich physikalisch zur Verfügung stellen. Die nötigen Infos findest du im Handbuch, in deinem Fall das "S7-1200 Handbuch zur funktionalen Sicherheit" https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/104547552
Was das Beobachten der F-Eingänge betrifft: Dies sollte möglich sein. Dass es nicht funktioniert, kann die verschiedensten Gründe haben. Was sagt denn der Diagnosepuffer? Ist das Programm so wie es geladen ist ablauffähig, oder meldet die CPU Fehler? Grundsätzlich empfehle ich das Beobachten über eine Beobachtungstabelle, nicht direkt in der Variablentabelle. Versuche das doch mal. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.08.2015 13:09 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für dir schnellen Antworten!
Diagnosepuffer war / ist in Ordnung. Jetzt funktioniert es auf einmal. Entweder weil ich die Variablen in die Beobachtungstabelle getan habe oder weil ich ein aublauffähiges F-Programm auf die CPU gepackt habe. PS: ja, natürlich das 16 DI-Modul... |
12.04.2018 09:23 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_954217 wurde in ein separates Thema mit dem Titel HSP für TIA Portal V14, um "sm 1226 F" zu projektieren gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf