07.05.2008 10:39 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
PCS7 V6, Server Client, OS Runtime reagiert nicht mehr. |
08.05.2008 10:47 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Hast Du die Diagnosedateien ausgewertet? Auch die Kommunikationsdiagnose? Da steht was in der Online Hilfe, aber auch die FAQs sind sehr Hilfreich http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22041586 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1903377 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22892165 Viel Spass beim Auswerten der Diagnosedateien |
Folgen Sie uns auf