30.08.2018 12:47 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe erfolgreich ein PAC2200 mit einem Softing OPC-UA Server verbunden, und kann auch alle Register die als FLOAT gekennzeichnet sind auslesen und die Werte stimmen auch mit dem realen Werten überein. (Register 31 Blindleistung L1) Einstellung dafür im datafeed OPC-UA Server sind: Bytes NICHT drehen, Worte drehen. Jetzt will ich Register auslesen vom Typ DOUBLE (Register 817 Blindarbeit Bezug Tarif 1). Ich bekomme aber nur unsinnige Werte und ein Fehler "UncertainSensorNotAccurate" Was muss ich einstellen das ich die Register aus dem PAC2200 auslesen kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.08.2018 14:32:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf