Industry Online Support
Technical Forum
17.10.2008 13:34 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo, zu welchen Fehlern kommt es denn? Die Simatic Shell dient eigentlich dazu, WinCC - Projekte im Netzwerk zu Verwalten, oderdie Runtime auf entfernten Rechnern zu starten/zu beenden. Die Anzeige derSIMATIC Shell wird permanent Aktualisiert, und sucht ständig nach neuen WinCC Stationen im Netz. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25437381 Sie sollte also nicht Ursprung deiner Probleme sein. |
27.10.2008 11:02 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo BalomJ, vielleicht hilft Dir folgender FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/492977 Ansonsten hab ich auch keine Idee.Ich glaube nach wie vor nicht, dass die SIMATIC SHELL die Ursache ist. |
Folgen Sie uns auf