27.11.2019 11:40 | |
Beigetreten: 24.01.2018 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich bin ein wenig am Verzweifeln und noch etwas neu bei Siemens, also ich möchte einen Analogwert (0-10V) einlesen und auswerten. dafür habe ich eine Analogkarte(AI 2xU/I 2-/4-wire HF / 6ES7134-6HB00-0CA1 )an einer ET200 SP Profinetstation. Ich habe den eletrischen Anschluss überprüft und bekomme auch ein sauberes 0-10 V Signal rein. Mein Problem liegt nun darin den Wert sauber zu skallieren. Ich bekomme zwischendrin immerwieder negative Werte rein und auch keine Linearität hin. Habe den Wert als normale Integer Variable eingelesen und laut Datenblatt über Schieberegister eine Bitstelle nach rechts geschoben um das Vorzeichen zu eliminieren. Ohne Erfolg. Ich denke schon das der Fehler noch iwie in der Konfiguration oder Datentypumwandlung liegt. Wäre um schnelle Hilfe sehr dankbar. Gruß Jeremy ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/27/2019 13:59:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.11.2019 14:02 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Gruß |
Folgen Sie uns auf