14.09.2020 13:17 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, das ist genau das Problem. Der Lenze Eingang ist so schnell, dass der Testimpuls der ET als 0-Signal erkannt wird. Gibt es im Lenze keinen Parameter, wo du für diesen Eingang eine Verzögerungszeit einstellen kanst ? Wir hatten ein ähnliches Problem mit dem Testimpuls einer PNOZ Multi und einem SEW Umrichter. PILZ hat dafür eine Klemme erfunden, mit Diode und dahinter Kondensator, die den Testimpuls abfängt. gruß rlw DateianhangTerminal_block_filter_Oper_Man_21108-2EN-05.pdf (284 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 09/14/2020 13:18:50Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 09/14/2020 13:47:16 |
|
Folgen Sie uns auf