16.08.2020 21:08 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Mahlzeit, ich wärme das ganze Thema mal wieder auf. Ich hab 3 Kompressoren die jeweils durch einen eigenen Druckschalter geschaltet werden. Unter 6 bar sollen alle 3 Kompressoren laufen, zwischen 6 und 7 bar nur noch 2 und ab 7 bar nur noch einer bis zum Abschalten bei 8 bar. Das ist soweit auch kein Problem. Da aber alle Kompressoren deutlich unterschiedliche Laufzeiten haben werden möchte ich das alle 10 Stunden die Reihenfolge der Kompressoren wechselt. Kompressor 1 Abschaltung 8 bar Kompressor 2 Abschaltung 7 bar Kompressor 3 Abschaltung 6 bar und nach 10 Stunden Kompressor 2 Abschaltung 8 bar Kompressor 3 Abschaltung 7 bar Kompressor 1 Abschaltung 6 bar u.s.w. Die Anlage soll über einen Taster Ein und Abschaltbar sein. Hoffe ihr könnt mit weiterhelfen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2020 08:01:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.08.2020 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 33186 Bewertung: (4103)
|
Weiterhelfen oder fertiges Programm liefern? |
16.08.2020 23:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo chrissrx8 Da die Kompressoren sich nach dem Druckluftverbrauch richten, wird dieser Ansatz wohl nicht zu einer gleichmäßigen Auslastung führen. Trotzdem füge ich mal ein Beispiel Deiner Anfrage bei. Für eine gleichmäßige Auslastung kommst Du um eine Nachführung auf der Basis der vergleichenden Laufzeiten nicht herum. mfG Ella_68 DateianhangSchaltplan2.zip (275 Downloads) |
17.08.2020 07:55 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
na falls du n fertiges Programm hast immer her damit. ansonsten bin ich auch für Denkanstösse dankbar |
18.08.2020 08:45 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
die Schaltung mit den Druckschalter klappt soweit,jetzt brauch ich nur noch ne Laufzeitabhängige Umschaltung.
DateianhangSchaltplan1.zip (234 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chrissrx8 am: 08/18/2020 08:47:27 |
|
19.08.2020 19:44 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Hab' mal was gebastelt: DateianhangMotorenpendel Digitaleingänge.zip (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/19/2020 20:00:54Beschriftungen korrigiert Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/19/2020 23:09:56Bugfix beim Dauer-Ein Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/15/2021 09:12:06Noch 'n Bug |
|
19.08.2020 23:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Der Vollständigkeit halber noch das gleiche Pendel mit Analogeingang für einen Drucksensor statt der 3 Digitaleingänge sowie kumulierendem Timer (Zähler) für den Prioritätswechsel:
DateianhangMotorenpendel Analogeingang.zip (125 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/20/2020 13:51:06Tippselfehler Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 03/15/2021 09:13:20Gleiche Bug wie eins höher |
|
20.08.2020 02:09 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Ich war mal so frei. Außerdem läuft der Timer anstatt über "Anlage EIN" nur noch dann, wenn mindestens ein Kompressor über die Automatik läuft. DateianhangMotorenpendel Digitaleingänge.zip (126 Downloads) |
06.09.2020 09:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 33186 Bewertung: (4103)
|
Du musst die LOGO!s in den Transfermodus schalten. Siehe angehangene Seiten aus den Betriebsanleitungen. DateianhangPDFs.zip (129 Downloads) |
Folgen Sie uns auf